结果:找到"晶振选型 伺服电机 晶振",相关内容1000条
  • 舵机对比伺服电机,步进电机有哪些应用优势?
  • 在讲这个问题之前,先简单介绍一下舵机、伺服电机、步进电机是什么以及它们优缺点。伺服电机是一个电机系统,它包含电机、传感器和控制器。直流无刷电机可以是伺服电机里面的一部分,交流电机也可以是,但他们并不是伺服电机。仅仅一台电机都不能算是伺服电机,因为他们并不具备伺服电机的功能。因此常常体积较大,主要用于比较精准的位置、速度或力矩输出。伺服电机结构图步进电机英文是stepper/step/steppingmotor。主要是依靠定子线圈序列通电,顺次在不同的角度形成磁场,推拉定子旋转。步进电机的好处是,你可以省掉用于测量电机转角的传感器。因此在结构上和价格上有一定的优势。而且它的位置和速度控制相对简...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 舵 步进 发帖人:DSpower 发帖时间:2023-11-10 14:45:00
  • 什么是舵机?舵机的种类有哪些?目前舵机的主要使用场景
  • 什么是舵机呢?首先,“舵机”这个名号其实是一个俗称,是那些玩航模、船模的人起的名字,因为这种电机常被用于舵面控制。舵机其实就是一个低端一点的伺服电机系统,也是最常见的伺服电机系统。舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器,适用于需要角度不断变化并可以保持的控制系统,由下壳、控制电路、电机、中壳、齿轮组、轴承以及上壳组成。舵机是一个闭环控制系统。控制电路板接收来自信号线的控制信号,控制电机转动,电机带动一系列齿轮组,减速后传动至输出舵盘。舵机的输出轴与位置反馈电位计相连,舵盘转动的同时带动位置反馈电位计,电位计将输出一个电压信号到控制电路板进行反馈,然后控制电路板根据所在位置决定电机转动的方向和速度...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 舵 发帖人:DSpower 发帖时间:2023-11-08 14:27:00
  • 晶振电路中为什么并上电阻?
  • 你知道晶振和电阻的关系吗?电路中为什么常常要再晶振的旁边多加一个电阻呢?能起到什么作用?扬兴晶振原厂整理了一些相关资料,跟大家一探究竟!电路中在晶振旁边并上一个电阻的作用,主要有以下4点:1、配合IC内部电路组成负反馈、移相,使放大器工作在线性区。晶振输入输出连接的电阻作用是产生负反馈,保证放大器工作在高增益的线性区,同时起到限流的作用,防止反向器输出对晶振过驱动,损坏晶振。电阻是为了使本来为逻辑反相器的器件工作在线性区,以获得增益,在饱和区是没有增益的,而没有增益是无法振荡的。如果用芯片中的反相器来作振荡,必须外接这个电阻。2、限流防止谐振器被过驱晶振过分驱动的后果是将逐渐损耗减少晶振的接...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-01-10 14:44:00
  • 一文看懂!有源晶振的输出电路
  • 有源晶振是一种比较高端的石英晶振,本身自带电压不需要外部接电源,具有高稳定性,低功耗,低相位抖动,低电压等高级特性。输出电路放大、整形,得到图4所要求的某种标准输出,驱动负载或后级门电路。这里,还经常路作用是对有源晶振获得的正弦信号进行缓冲、放用到逻辑电平转换电路和分频、倍频电路。输出正弦波的电平VPp、VRMs或dBm表IBm的算式如下必要时,还须注上谐波抑制比。方波或矩形波输出电平应注明TT、CMoS、HCMOS还是ECL,要不要直流。并且,表示出占空比、上升时同、下降时间、上冲等脉冲波形其它参数。标准输出负载为50g2、1kg2、10k2/10PF或用驱动几个门电路表示,如驱动2个门,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 有源 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-07-19 16:35:00
  • 掌握贴片晶振的六点选用原则,选型不迷路!
  • 电子工程师在晶振选型时是不是也会陷入迷茫,不知道选用的晶振能否适用于产品的适用。我们都知道,晶振的作用就是构成振荡电路,产生电器工作需要且频率稳定的振荡信号,用于控制电器正常工作。但在实际中一定要根据振荡电路的类型选配合适的晶振,否则将因晶振使用不当或选用错误造成电器工作异常或不能工作。选用贴片晶振应遵循以下6点原则。1、表面观看。看贴片晶振外壳标记文字是否清晰规范、是否存在裂痕、引脚上是否已经焊过锡,如果从外表上发现了晶振出现瑕疵,就不应该使用。2、选择型号。选用的贴片晶振看清外壳的型号标记,型号表明了晶振的多项参数性能,如果晶振型号选择不当,将导致产品应用不匹配,不能正常工作。3、选择谐...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 贴片 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-02-11 14:52:00
  • 晶振选型推荐!伺服电机适合什么晶振?
  • 一、伺服机与晶振联系伺服电机是工业机器人最核心的部件之一,指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,将电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,那么产生的数字信号,需要晶振来提供稳定的频率脉冲信号源,保障整个伺服系统的高效运作。工业机器人能够准确做出决策的能力,与精密电子元件紧密相关的,因此晶体振荡器的高精度、高稳定等性能,直接影响到伺服电机设备的功能,选择一款与之相匹配的晶振元件非常重要。二、晶振的选择性现在大部分伺服驱动器都具备参数记忆,分析功能和故障自诊断的功能,未来的伺服随着科技的进步和研发,智能化的趋势会更加明显,对晶振的选择要求也会...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-01-25 16:59:00
  • 打工人必备的13个晶振选型技巧!
  • 1.时钟32.768KHz晶体谐振器封装选择在满足稳定性的条件下,优先选用插件封装(2*6,3*8),价格相对较有优势。贴片的价格相对较贵,稳定性好,占用空间小,适合自动贴装。2.高频晶体谐振器封装选择对稳定性要求不高的电路,优先选择49S或者49SMD封装,价格相对较有优势SMD7.*5/SMD5*3.2/SMD3.2*2.5/SMD2*1.6等价格相对49S系列高出很多。1.8432Mhz的封装只能选择49U的封装。3.石英晶体谐振器频率偏差选择其主要包括调整频差和温度频差,通常选用的为10PPM,20PPM。4.标称频率选择(1)AT切割方式下49S/SMD封装晶体对应各频率段。●基频...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 采购 知识 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-10-30 14:00:00
  • 码住!晶振在电路中的符号
  • Co——静态电容和支架引线等分布电容之和,一般约2~5PF。Cq——动态电容,表征晶体的弹性,值很小,在10﹣²pF以下。Lq——动态电感,表征晶体的质量,值较大,在几十mH~几百H。rq——动态电阻,机械摩擦和空气阻尼引起的损耗,阻抗很小,几~几百欧Ω。Lq1、Cq1、rq3——晶体基频等效电路。CLq3、Lq3、rq3——晶体三次泛音等效电路。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 技术 符号 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-08-11 17:52:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: